主题中讨论的其他器件: CD4051B、 MPC508
我正在使用2个 CD4066B 设计8:1标准清晰度 NTSC 视频多路复用器。 视频源是在3.3至5V 单电源轨上运行的小型摄像机。
在第1页的第3段中、CD4066B 数据表显示:"...每个开关上 n 通道器件的孔连接到输入端(当开关打开时)或 VSS (当开关关闭时)。"
在第14页的第8.1段中、这一想法得到了增强:"...每个开关上 n 通道器件的孔连接到输入端(当开关打开时)或 VSS (当开关关闭时)。 因此、当器件的控制为低电平时、开关的输出将进入 VSS、而当控制为高电平时、器件的输出将进入 VDD。"
这两条语句似乎都与第14页表1的底行相矛盾,该底行指出,当 CONTROL 引脚为低电平时,输出为高阻抗。 第13页图16中的示例应用电路表明表1是正确的、因为表1显示了四个输出一起使用、但上面的前两段让我相信任何关闭输出都会将总线拉至 VSS。
哪种解释是正确的? 我可以将八个输出总线在一起、还是将任何关闭输出将其余输出短接至 VSS?
如果我的视频信号具有直流失调电压、使得整个1V 峰峰值信号高于0V (我还没有摄像头、但我怀疑是摄像头)、我能否通过将 VSS 连接到0V 来简化设计、并消除负电源轨、 或者 CD4066B 是否需要负电源轨以用于某些内部用途?
谢谢你。