This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4066B:令人困惑的数据表不一致性

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4066B, CD4051B, MPC508
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/633761/cd4066b-confusing-datasheet-inconsistencies

器件型号:CD4066B
主题中讨论的其他器件: CD4051BMPC508

我正在使用2个 CD4066B 设计8:1标准清晰度 NTSC 视频多路复用器。  视频源是在3.3至5V 单电源轨上运行的小型摄像机。

在第1页的第3段中、CD4066B 数据表显示:"...每个开关上 n 通道器件的孔连接到输入端(当开关打开时)或 VSS (当开关关闭时)。"

在第14页的第8.1段中、这一想法得到了增强:"...每个开关上 n 通道器件的孔连接到输入端(当开关打开时)或 VSS (当开关关闭时)。 因此、当器件的控制为低电平时、开关的输出将进入 VSS、而当控制为高电平时、器件的输出将进入 VDD。"

这两条语句似乎都与第14页表1的底行相矛盾,该底行指出,当 CONTROL 引脚为低电平时,输出为高阻抗。  第13页图16中的示例应用电路表明表1是正确的、因为表1显示了四个输出一起使用、但上面的前两段让我相信任何关闭输出都会将总线拉至 VSS。

哪种解释是正确的?  我可以将八个输出总线在一起、还是将任何关闭输出将其余输出短接至 VSS?

如果我的视频信号具有直流失调电压、使得整个1V 峰峰值信号高于0V (我还没有摄像头、但我怀疑是摄像头)、我能否通过将 VSS 连接到0V 来简化设计、并消除负电源轨、 或者 CD4066B 是否需要负电源轨以用于某些内部用途?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    感谢您联系我们、以解决数据表混淆问题。 在回答您的所有问题之前、我是否可以快速检查 CD4066是否最适合您的应用?

    以下是您的要求和我们的问题。

    配置: 8:1 MUX (CD4066B 为4通道2:1、而我们的 CD4051B 为8:1。 为什么您更喜欢4通道2:1?)
    信号格式: 标准 NTSC。 (数据速率和带宽要求是什么? CD4066的带宽为40MHz)
    信号摆幅: 0~3.3V 或0~5V、因为摄像机的电压为3.3V 至5V。

    附加问题:当多路复用器的电源为0V 时、摄像头是否仍可以向多路复用器的输入端发送活动的 NTSC 信号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该项目以4:1多路复用器的形式开始、4066似乎是一个不错的选择。  后来、它发展成了8通道器件、我刚刚添加了第二个4066。  我甚至不知道4051的存在。  我觉得4051是一个更好的选择--谢谢你们的建议。

    说实话、我不确定数据速率和带宽要求。  它只是 SD 视频的简单切换。  我记得、NTSC 信号中的最高频率分量是3.58MHz 的色彩突发;其余的是15.732kHz 的水平同步和59.94Hz 的垂直同步。  鉴于40~3dB 的频率为20MHz、并且在数据表首页上注明了用于电视的频率、我敢肯定、它的工作效果会很好。

    是的、我相信 摄像头的输出都将高于0V、但我没有要测试的输出。  项目中的一位同事在测试过程中有一台摄像机、因此我应该很快就知道。

    摄像头和多路复用器将由相同的电源供电、因此我认为在未通电的多路复用器的输入端不会出现 NTSC 信号。  这里的问题是什么、我是否应该采取某种措施来防止这种情况发生?

    如果事实证明摄像机输出为0-3.3V 或0-5V、我应该能够在 Vdd=5V 和 Vss=Ve=0V 的情况下为4051供电、对吧?  最好不必生成负电源轨。

    感谢您的回复。

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢您提供详细信息。 TI 具有12 8:1商业级开关。 下面是列表。 您可以根据摄像机电压摆幅范围缩小选择范围。 如果电压最高仅为3.3V、您只需在选择时确保 Vdd (min)低于3.3V、而所有12个选项均可用于5V 电源。


    www.ti.com/.../analogue-switches-muxes-products.page


    我正在使用摄像头、我们的开关电源时序是因为、如果摄像头在开关的 VDD 尚未上电的情况下先上电、则会有从多路复用器输入到 VDD 的不良传导路径。 然后、您将需要一个称为"断电保护"的额外功能。

    这里有三个8:1器件、它们也支持断电保护。

    www.ti.com/.../analogue-switches-muxes-products.page 关闭保护
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供更多信息。 查看 switch/mux 产品选择页面、CD74HC4051E 似乎是我的最佳选择。 它具有相对较高的带宽、低导通电阻、采用 DIP 封装、其成本不超过其他封装。

    我本会按照您的建议选择其中一款具有关闭保护功能的产品、但在具有该功能的器件中、只有 MPC508采用 DIP 封装、并且它没有带宽规格和高导通电阻。 我需要坚持使用 DIP 封装、因为最终用户将汇编该项目(它本质上是一个套件)。 我只需确保对电源进行定序、这样多路复用器就会在摄像机接收电源之前打开。

    再次感谢您的所有帮助!

    Eric

    P.S. 我是否应该针对 CD4066B 数据表中的问题提交文档反馈表、或者本次讨论是否足够?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Eric 对 CD4066B 数据表的反馈。 本帖子中的讨论就足够了。