请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH6574 大家好、
客户希望使用 LMH6574。 其输入信号是正弦波。 其频率为50Hz~1MHz、振幅为3.3V。
LMH6574的输出信号可连接到 DSP 的 ADC。
他需要验证 LMH6574是否可以支持该输入信号。 如果它无法支持、您会推荐合适的模拟开关吗?
祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.