This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T3257:开关高压降

Guru**** 2520450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/633081/sn74cb3t3257-switch-high-voltage-drop

器件型号:SN74CB3T3257

 SN74CB3T3257PWR 是完全双向开关吗?

开关在两个方向上的电气行为是否相同、A 端口至 B 端口和 B 端口至 A 端口?  

我之所以提出这个问题、是因为我执行了以下测试:

我在引脚1A 处放置了3V 电源、在引脚1B1处放置了300欧姆电阻接地、并测量 了1A 到1B1的压降、结果为100mV

我在引脚2B1处放置了3V 电源、在引脚2A 处将300欧姆电阻器连接到 GND、并测量了从2B1到2A 的压降、结果为1.2V

请注意:我使用的是 Vcc=3.3V 和 OE=0V 的 SN74CB3T3257PWR

您能否解释引脚2B1至引脚2A 之间出现高压降的原因?

提前感谢