请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CB3T3257 SN74CB3T3257PWR 是完全双向开关吗?
开关在两个方向上的电气行为是否相同、A 端口至 B 端口和 B 端口至 A 端口?
我之所以提出这个问题、是因为我执行了以下测试:
我在引脚1A 处放置了3V 电源、在引脚1B1处放置了300欧姆电阻接地、并测量 了1A 到1B1的压降、结果为100mV
我在引脚2B1处放置了3V 电源、在引脚2A 处将300欧姆电阻器连接到 GND、并测量了从2B1到2A 的压降、结果为1.2V
请注意:我使用的是 Vcc=3.3V 和 OE=0V 的 SN74CB3T3257PWR
您能否解释引脚2B1至引脚2A 之间出现高压降的原因?
提前感谢