This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T3245:当 Vcc = 3.3V 时、测量结果在输出端看到4.0V?

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T3245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/631415/sn74cb3t3245-measurement-see-4-0v-on-output-when-vcc-3-3-v

器件型号:SN74CB3T3245

E2E、

 

 我遇到了 SN74CB3T3245问题。 正如您在附加测量中看到的  、当我使用3.3V Vcc 时、我在输出上看到大约4.0V 的电压?

 

  • 黄色、蓝色和紫色通道是通过74CB3T3245传递的三个信号。

  • 绿色表示电源电压。

  • 74CB3T3245的所有输入为3.3V。

  • 没有高于3.3V 的输入。

  • 如您所见、正是蓝色+紫色通道的变化提高了黄色通道上的电压。

  • 数据表指示74CB3T245在1为"~ Vcc"时的输出。 我找不到任何最大/最小值。

 

有什么关于如何实现这一目标的想法吗?

 


 

 


 

 

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从理论上讲,这是不可能发生的。

    在实践中、这看起来像是 ESD 保护二极管削波的较大电压。 黄色引脚到底连接了什么?