请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CD74HC4052 主题中讨论的其他器件:MUX36S16
我对我们部件的测试测量有一个问题:
TSSOP16中的 CD74HC4052PW
数据表中使用了以下参数
"iz =开关泄漏电流"、如下所示、最大值为 2μA μ A:
与 Vishay 的比较:
为了进行比较、Vishay 的 DG406LE 模块提供了最大泄漏电流数据表 +-5nA
在下面的两个图中、行为相对相似
=>最终、泄漏电流由模拟输入和输出之间作为频率函数的电容决定。
TI: Vishay:
问题:
- TI 能否告诉我此信息基于泄漏电流的依据是什么?