This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于多个器件的串行线调试

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4051A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/629576/serial-wire-debug-for-multiple-devices

主题中讨论的其他器件:SN74LV4051A

你(们)好

我想在 SWD 模式下使用单个调试器、控制多达8个控制器。

如何实现这一点?  是否有任何开关可连接到八个控制器、并像 I2C 开关一样一次使用一个控制器

或者,我是否可以使用8个缓冲器并将每个控制器连接到一个缓冲器输出,并且在给定的时间只启用一个缓冲器

请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    它们是什么类型的信号?  推挽还是开漏?  

    如果它是推挽式、这是我假设您在不是 I2C 时所做的。  然后、您可以使用多路复用器/开关或使用启用的缓冲器。  您必须分析系统成本、以查看哪一个最具成本效益且仍然满足您的系统要求。  

    我将把这篇文章移至开关和多路复用器论坛、以获得更好的支持。

    -弗朗西斯·胡德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    谢谢。

    我使用的是 silabs 编程器、通过 单个 SWD 来控制八个8051控制器。

    是8缓冲区应该使用启用控制来执行我的任务。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akshay、

    您可以使用 TI.com 上的开关搜索工具、使用"配置过滤器"查找8:1开关。  您认为 SN74LV4051A 可以解决您的问题吗?  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢