This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:此器件是否可用于 I2C 线路?

Guru**** 2383700 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5018
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/629389/ts3a5018-can-this-device-used-for-i2c-lines

器件型号:TS3A5018

你(们)好  

在 我的设计中、我使用 TS3A5018在 I2C 线路之间进行切换。 此 TS3A5018是否 支持 I2C 线路切换?

谢谢

Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mani、

    是的、TS3A5018应该在您的系统中工作。 我不确定您是否确实需要全部4个上拉电阻器。

    请记住、当开关导通时、SCL 上拉电阻为 R2和 R3并联。 SDA 上拉电阻为 R1 (我假设原理图中的一个 R4应为 R1)、R4为并联。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认。 开关将处于 NC 或 NO 状态、因此始终有一条路径为活动 LED 闪光灯、连接至 Processor1或 Processor 2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我给你。 此设计非常有创意。