This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:是否可以在没有 i2c 操作或引脚的情况下使用此器件?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E, TS3A226AE, TS3A225E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/625242/ts3a227e-can-i-use-this-device-without-the-i2c-operation-or-pins

器件型号:TS3A227E
主题中讨论的其他器件: TS3A226AETS3A225E

您好!

客户正在考虑 TS3A227E。
客户不会使用 I2C。
(客户不能使用 TS3A2226、因为他们不能使用 DSBG 封装。)

是否可以独立使用此器件而不使用 I2C?
如果可用、您能 告诉我如何处理引脚端子吗?
(客户只需要检测3引脚插头和4引脚插头的功能。)

此致、
Yusuke /日本地区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yusuke、

    是的、此器件可在不使用 i2c 的情况下提供独立使用。

    在数据表中、有一个部分告诉您、如果您不使用这些引脚、该部分将告诉您如何处理这些引脚、请参阅下面的代码段:

    如果您进一步浏览数据表、将会有更多有关不使用 i2c 时应执行的操作的说明。  

    谢谢、

    Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢伊-圣、

    感谢您的友好支持。
    让我再问一件事。

    我从客户那里得到了一个问题、即 在不使用 I2C (独立)时如何分配引脚。
    请给我建议。

    您能 告诉我如何 单独处理 DET_TRIGGER 引脚吗?
      开放处理是否正常?
      
    2.您能 告诉我如何单独处理 MIC_Present 引脚。
      开放处理是否正常?

    默认设置为 SW 选择自动选择。
      使用默认设置时、了解不需要 SW 控制是正确的吗?

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    您能 告诉我如何 单独处理 DET_TRIGGER 引脚吗?
      开放处理是否正常?

    DET_TRIGGER 引脚需要在引脚上看到从高到低的转换、以启动检测算法、确定将哪种类型的耳机插入系统。

    这种从高到低的转换可以通过使用过程中的 GPIO 来完成、也可以使用音频插孔连接器中的物理机械开关以及 TS3A227E DET_TRIGGER 引脚中的内部上拉电阻、以便在插入头部床组时在引脚上创建此转换 插入插孔。


    2.您能 告诉我如何单独处理 MIC_Present 引脚。
      开放处理是否正常?

    MIC_Present 引脚用于告知系统已插入麦克风。  这是一个开漏输出、 可在未使用时上拉至 VDD。



    默认设置为 SW 选择自动选择。
      使用默认设置时、了解不需要 SW 控制是正确的吗?

    开关寄存器默认为复位值。  您可以看到 、默认情况下禁用了对内部开关矩阵的手动控制。

     


     

    谢谢、

    Adam

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam - San、

    感谢您的友好支持。
    让我再问一件事。
    客户正在考虑使用以下连接器。

    LGT1509-0200F

    http://www.smk.co.jp/products/detail/Mini_Jacks/?seni=&youto=&no=&karamu=&sort=&sid=&hid=19397&tp=&version=en

    在这种情况下、 您能告诉我推荐的 TS3A277E 连接方法吗?
    请告诉我建议的电路连接示例。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    您显示的音频插孔不包含可用于触发检测序列的开关。  如果要使用插入音频附件来触发 TS3A227E 检测序列、则需要选择具有 TS3A227E EVM 所示开关的开关。

    您可以看到、音频插孔的引脚5  从引脚2连接到 插头中、直至插头中插入任何内容、然后它将移开、断开引脚5和引脚2之间的连接。

    如果您想使用上方的插孔、则需要为 TS3A227E DET_TRIGGER 引脚提供高电平到低电平转换、或使用 I2C 命令触发检测序列、以将 TS3A227E 开关矩阵配置到相应的附件。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam - San、

    感谢您的响应和支持。
    我理解您的解释。
      
    但是、客户不希望使用 I2C。
    是否有一种不使用 det 触发器的自动检测方法?

    另一方面、ts3a226没有 det 触发 引脚。
     TS3A226  是否在内部 IC 中具有检测点触发器功能?

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    IC 如何知道何时运行检测序列?  您需要告知所有 TI 音频插孔检测开关何时运行 检测。  您可以在包括 TS3A226AE 数据表在内的所有数据表中看到这一需求。

    一旦您通知 IC 运行检测、其他一切都是自动的。  IC 仅在被告知且剩余时间处于空闲状态时运行检测序列、从而节省系统功耗。  

    您可以通过多种不同的方式在系统中创建上升沿或下降沿、包括:

    1) 1)使用微处理器的 GPIO

    2) 2)使用带有机械开关的音频插孔的上拉或下拉电路。  您可以在  数据表 和 EVM 中看到此电路的示例   (不幸的是  、您在上面显示的插孔没有使该电路成为电路所需的机械开关)  

    3) 3)为 TS3A225E 或 TS3A227E 器件使用 I2C 命令(TS3A226AE 无法实现)

    谢谢、

    Adam