This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV20812:用于 MADI 的双向软件

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV20812, TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/627835/ts3dv20812-bi-directional-sw-for-madi

器件型号:TS3DV20812
主题中讨论的其他器件: TMUX136

大家好、

我的客户只是在寻找用于 MADI 通信的双向差动开关、125MHz。 他们希望通过控制 MCU 提供的 GPIO 电平来切换输入线路和输出线路。

 

这是他们对软件的要求

-通道数:超过3通道
-BW:能够通过 MADI 信号(125MHz),所以应该超过625MHz (5次谐波)?
-电源电压:最好支持2.5V 电压(但其他电平也可以接受)
输入输出类型:CML 更好,但其他标准(如 LVDS)也可以。

我认为 TS3DV20812符合他们的要求、但您能否查看它是否正常工作?
如果您有其他解决方案、我们将非常感谢您提出任何建议。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Takashi,

    我不熟悉 MADI、但它似乎是一种音频协议、我们的开关专为高速数字传输而设计、尚未针对音频应用进行测试。
    HD3SS*和 TS3DV*系列中有多个高速开关。
    您可以查看电气规格以查看其是否满足您的需求、或在音频论坛中提问。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-San、

    使用 TI.com 上 具有>3通道、SPDT 和>625MHz 滤波器 的开关搜索工具,我找到了这13款器件。  

    只要 MADI 信号处于建议的额定电压范围内、这些器件中的大多数就能正常工作。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Moises - San、Adam - San、

    感谢您的回复和建议。

    最后、我建议将它们连接到 TS3USB221X 和 TMUX136、而不是 TS3DV20812。
    这些产品具有 P2P 封装和几乎相同的功能、因此如果客户有其他要求、则可以轻松升级。
    此外、针对其用例进行设计也很简单。

    此致、
    Takashi Onawa