This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3245C:查找具有最小信号衰减的8个单独的1:2 SPDT 用于+5Vcc 信号

Guru**** 2472280 points
Other Parts Discussed in Thread: TS12A44515, TS12A44514, TS12A44513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/626940/sn74cbt3245c-looking-for-8-separate-1-2-spdt-for-5vcc-signals-with-minimal-signal-degradation

器件型号:SN74CBT3245C
主题中讨论的其他器件:TS12A44515TS12A44514TS12A44513

您好、社区

我有两种不同的数据通信、我需要在许多地方(数百个)中断、以合理的价格尽可能降低信号质量损失和传播速度损失。 (中断是通过插入模块重新路由到新插入的总线段所必需的。 这些连接将通过插头进行、无需进行额外的切换)

其中一种连接是 I2C、CAN 或以最高速度运行的 RS485总线、可能高达20Mbps 甚至更高(对于 RS-485)

另一个是菊花链 WS2812b LED 芯片的连接、其中0.3us 至0.9us 持续时间之间的信号传输时间为150ns、时序容差为150ns。

在一个 PCB 上、这些中断开关中将有8到16个。 它们通常是闭合的、需要单独操作。 信号和电源电压应为5V (目前可能会在将来更低)。  

据我了解、没有常闭的1:1 SPST 开关、因此我必须改用1:2 SPDT 开关、正确。 我发现8个耦合通道全部由一个输入进行开关(此帖子的标题中提到了器件型号)、但我没有找到任何具有8个或更多独立开关的 IC。 你提供了吗?

在阅读数字总线开关选择指南时、开关的输出信号电压似乎并不总是等于输入电压? 当然、我需要一个不会改变信号形式的开关。 我猜我理解错了、因为这项要求非常基本。 我的5V 信号应在输出侧保持5V 电压。  

您能否为该任务推荐一个或多个总线开关?

是否有必要使用总线专用信号重新生成 IC 来弥补这些开关可能发生的任何信号变化?

谢谢、致以诚挚的问候

Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christoph、

    "常闭"是什么意思?  固态开关要么打开、创建低阻抗路径、要么关闭、创建高阻抗路径?  根据控制引脚上的逻辑高电平或逻辑低电平、我们的所有开关都是打开或关闭的。

    要查找 具有8个或更多独立开关的器件、您可以使用选择工具上的"通道数"滤波器。  这是一个封装中集成开关的数量。  遗憾的是、正如您提到的、具有大量通道的"总线开关"是单个 N-FET 开关的 SN74CBTXXXX 器件。  如前所述、由于 FET 栅极偏置所需的 FET 电压阈值 VT、单个 N-FET 开关不会通过从0到 Vcc 的 I/O 路径传递信号、而是从0V 到~Vcc-1V 的信号。

    我能找到的最匹 配项是 TS12A44513、TS12A44514或 TS12A44515器件。   您是否认为 使用其中的2个将满足您的需求?   

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    我想是2个 TS12A44515。 谢谢!
    Christoph