Other Parts Discussed in Thread: TS12A44515, TS12A44514, TS12A44513
主题中讨论的其他器件:TS12A44515、 TS12A44514、 TS12A44513
您好、社区
我有两种不同的数据通信、我需要在许多地方(数百个)中断、以合理的价格尽可能降低信号质量损失和传播速度损失。 (中断是通过插入模块重新路由到新插入的总线段所必需的。 这些连接将通过插头进行、无需进行额外的切换)
其中一种连接是 I2C、CAN 或以最高速度运行的 RS485总线、可能高达20Mbps 甚至更高(对于 RS-485)
另一个是菊花链 WS2812b LED 芯片的连接、其中0.3us 至0.9us 持续时间之间的信号传输时间为150ns、时序容差为150ns。
在一个 PCB 上、这些中断开关中将有8到16个。 它们通常是闭合的、需要单独操作。 信号和电源电压应为5V (目前可能会在将来更低)。
据我了解、没有常闭的1:1 SPST 开关、因此我必须改用1:2 SPDT 开关、正确。 我发现8个耦合通道全部由一个输入进行开关(此帖子的标题中提到了器件型号)、但我没有找到任何具有8个或更多独立开关的 IC。 你提供了吗?
在阅读数字总线开关选择指南时、开关的输出信号电压似乎并不总是等于输入电压? 当然、我需要一个不会改变信号形式的开关。 我猜我理解错了、因为这项要求非常基本。 我的5V 信号应在输出侧保持5V 电压。
您能否为该任务推荐一个或多个总线开关?
是否有必要使用总线专用信号重新生成 IC 来弥补这些开关可能发生的任何信号变化?
谢谢、致以诚挚的问候
Christoph