This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5223:使用从 BT 芯片到多路复用器输入的低成本2通道2:1多路复用器版本替代 TS3A5223

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5223, TS5A23157
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/625409/ts3a5223-replace-ts3a5223-with-lower-cost-version-of-2-channel-2-1-multiplexer-to-mux-inputs-from-bt-chip

器件型号:TS3A5223
主题中讨论的其他器件: TS5A23157

E2E、

请推荐使用成本更低的版本替换 TS3A5223的器件。  我需要一个低成本 DPDT 模拟开关来多路复用 BT 芯片的模拟输入。  我需要它在1.8V 逻辑电平下运行。  我不需要它是高速或超低电阻。

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢您的请求。 TI.com 已更新其产品页面、因此搜索此类器件非常容易。

    请参阅下面的代码段、其中我按照您请求的配置对提供的产品系列进行了筛选、以便与 TS3A5223功能最匹配。

    然后、我根据价格对列表进行了排序、因为您正在寻找更具成本效益的器件。

    我圈出了我搜索的参数、然后突出显示了您可能感兴趣的任何规格。

    我建议使用 TS5A23157器件、这是我们成本最低的器件、可在1.8V 逻辑电压下运行。

    谢谢、

    Loie