This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G66:I/O 端子可耐受5V 电压吗?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G66, SN74CBT3305C, SN74CB3Q3305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/619237/sn74lvc2g66-are-i-o-terminals-5v-tolerant

器件型号:SN74LVC2G66
主题中讨论的其他器件: SN74CBT3305CSN74CB3Q3305

 大家好、

 以下是我们的一位客户对 SN74LVC2G66的问题。 请您为客户提供您的答案吗?

问题:我们可以看到 句子"输入和输出具有过压容限、允许它们在任何有效 VCC 下高达5.5V。" 在 器件数据表(SCES325L)的第14页上。 是这样的。 我认为控制输入端子(1C、2C)是正确的。 但我认为 I/O 端子(1A、1B、2A、2B)的额定值不正确、 因为绝对最大额定值表中显示开关 I/O 电压=–0.5 ~ VCC + 0.5V。我的理解 是否正确?

 非常感谢您的回答。

 此致、

 Kazuya Nakai。         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的许多开关具有内部保护。 您的假设是正确的、开关的 I/O 取决于 VCC。  

    请参阅以下数据表的突出显示版本。 这是在5.5V 电压下完成的、但对于大多数 VCC、该 I/O 规格将保持不变:

    在您的应用中使用我们的解决方案时、请遵循数据表中的表格。

    您的应用在 I/O 处的电压比 Vcc 高?

    谢谢、

    Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Louie、
    非常感谢您的回复。

    我们不知道客户应用是什么。 我们将尝试获取它、但即使我们提出要求、他们通常也不会告诉我们他们的应用。

    我们建议他们考虑 SN74CBT3305C 和 SN74CB3Q3305。 如果您有适合他们的器件、可以告诉我吗?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。