This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:I/O 信号电压是否可以大于电源电压? (SN74LVC1G3157)

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157, SN74CB3Q3257
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/655366/sn74lvc1g3157-can-i-o-signal-voltage-be-greater-than-supply-voltage-sn74lvc1g3157

器件型号:SN74LVC1G3157
主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q3257

您好!  

对于器件 SN74LVC1G3157、B1/B2 (I/O 信号)的电压电平能否高于 Vcc (电源电压)?  

如果 B1或 B2高于 Vcc、NMOS 将不会正确打开、但 PMOS 仍将正常工作吗? 因此、可以传输更高(高于 Vcc)的 B1/B2电压。  

是否存在任何其他安全或精度问题?  

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Whitney、

     

    是的、SN74LVC1G3157是一款与 PMOS FET 开关并联的 NMOS。  这种开关架构有时称为双向开关或传输门。  您答对了、与使用单个 NMOS 或 PMOS 开关相比、此开关的优势能够支持更宽的电压范围。  但是、如果您在数据表中查看、则会由于晶体管应力限制和 IC 内部的 ESD 保护结构而受到更多限制。  

     


     

    您尝试切换哪种类型的信号、您需要什么电源电压?  

     

    例如、SN74CB3Q3257包括一个 NFET、此 NFET 的栅极被接至一个电荷泵。  该器件可在其信号路径上传递大于 Vcc 的信号。



     

    谢谢、

    Adam