This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A4751:断开引脚电压

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A4751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/654069/ts3a4751-disconnect-pin-voltage

器件型号:TS3A4751

您好、Sirs、

当 ts3a4751 No1上拉至3.3V Vcc 电源时、我有疑问。

COM1左侧悬空。

将 IN1切换为"1"、然后 COM1为3.3V

开关 IN1 t0 "0"、然后 COM1为0.45V <=该电压是否合理? 为什么不使用零电压?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、

    TS3A4751等固态 FET 开关 将具有一些泄漏电流、这与机械开关不同、机械开关会物理移动导体以形成真正的开路。  通过关闭的固态开关可在 兆欧姆范围内创建高阻抗路径、但它不是无限阻抗开路。  

    您可以使用数据表中的关断泄漏参数计算开关关闭时的串联阻抗。  此帖子更详细地讨论了计算。

    由于您在开关的一侧上拉了3.3V 电压、而开关的另一侧悬空、因此当您关闭开关并创建高阻态信号路径时、您在 COM 上测量的电压为浮动电压、并不是真正定义的电压。 您可以在万用表上看到0.45V 的电压,这是合理的,因为可能会有寄生电路板电容被弱电。  这在实际系统中不是问题、因为通过 Hi-Z 路径驱动 COM 的电压太弱、几乎连接到 COM 节点的任何其他信号都能够驱动该节点。  

    如果您甚至在 COM 引脚上放置一个弱下拉电阻器而不是悬空、您将不会看到0.45V

    使用具有浮动 COM 引脚的信号开关、您会形成哪种类型的电路?  

    请告诉我这是否有帮助。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    非常感谢您的讲解~