您好、Sirs、
当 ts3a4751 No1上拉至3.3V Vcc 电源时、我有疑问。
COM1左侧悬空。
将 IN1切换为"1"、然后 COM1为3.3V
开关 IN1 t0 "0"、然后 COM1为0.45V <=该电压是否合理? 为什么不使用零电压?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Terry、
TS3A4751等固态 FET 开关 将具有一些泄漏电流、这与机械开关不同、机械开关会物理移动导体以形成真正的开路。 通过关闭的固态开关可在 兆欧姆范围内创建高阻抗路径、但它不是无限阻抗开路。
您可以使用数据表中的关断泄漏参数计算开关关闭时的串联阻抗。 此帖子更详细地讨论了计算。
由于您在开关的一侧上拉了3.3V 电压、而开关的另一侧悬空、因此当您关闭开关并创建高阻态信号路径时、您在 COM 上测量的电压为浮动电压、并不是真正定义的电压。 您可以在万用表上看到0.45V 的电压,这是合理的,因为可能会有寄生电路板电容被弱电。 这在实际系统中不是问题、因为通过 Hi-Z 路径驱动 COM 的电压太弱、几乎连接到 COM 节点的任何其他信号都能够驱动该节点。
如果您甚至在 COM 引脚上放置一个弱下拉电阻器而不是悬空、您将不会看到0.45V
使用具有浮动 COM 引脚的信号开关、您会形成哪种类型的电路?
请告诉我这是否有帮助。
谢谢、
Adam