This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:两个单元之间的开关波形差异

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4051B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/666541/cd4051b-difference-of-switching-waveform-between-two-units

器件型号:CD4051B

尊敬的专家:

我的客户正在评估 CD4051B 并有疑问。

我想知道您是否可以提供建议。

--

我确认两个 CD4051B、下降波形是完全不同的。

一个器件自然会下降电压。

在其他器件中、压摆率会在信号下降时发生变化。

我想确认该器件是否正常。

我想知道这是否损坏。

请参阅随附的文件

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

e2e.ti.com/.../question-about-CD4051B.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    第一个示波器屏幕截图显示了异常行为、信号下降沿分布不是我所期望的。

    您是否会在两个板之间交换 CD4051B 并再次捕获波形? 我想比较一下是否存在电路板差异。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fan、

    感谢你的答复。

    在本例中、该器件在另一个电路板上进行了测试、并 观察 到相同的波形。

    我认为器件有问题。

    您认为我是否应该请求故障分析?

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、  

    如果另一个 CD4051B 单元为您的客户工作、我认为我们不需要研究此特定单元的故障根源。

    CD405未来 的年出货数量相当可观、 并且已在市场上投放了这么多年。  器件故障的可能性非常低。 如果您有不同的意见、请随时告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fan、

    感谢你的答复。

    很抱歉我迟到了。

    我告诉客户、这可能不是不好的、更准确地进行调查。

    如果他还有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fan、

    好久不见。

    我与客户交谈、他知道器件不是故障。

    但他需要改善下降波形。
    因为他希望将该器件作为标准。

    我想知道您是否可以提供建议。
    --
    (1)是否可以通过添加外部组件(例如比较器或缓冲器)来改进?

    (2)是否有另一个具有良好下降特性的器件?
    --
    感谢您的帮助。
    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San、  

    在这种情况下、我绝对可以提供帮助。 通过改进下降沿特性、您希望改进哪些细节? 您是否在寻找更快的下降沿?  

    此外、您是否会向我发送包含 CD4051B 周围电路的原理图? 我可以研究添加外部器件还是使用其他器件更有意义。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinichi、

    我们在几周内没有收到您的消息。 风扇是否已解决您的问题?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam 和 Fan、

    感谢你的答复。

    很抱歉 我迟到了。

    我的销售人员与客户交谈。

    --

    (1)客户希望改善器件端。

    他们希望采用新的模式,但 下降时间 是不可接受的。  

    (2)他们不想添加外部电路。

    因为有必要更改现有电路。

    --

    我认为、即使在客户的下降沿存在问题、也无法改进器件。

    由于此器件没有缺陷、因此大量上市。

    基于这些情况,我们现在没有什么可以做的。

    因此、我们希望看到这种情况。

    您的跟进工作明确说明 了这一点。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一