尊敬的专家:
我的客户正在评估 CD4051B 并有疑问。
我想知道您是否可以提供建议。
--
我确认两个 CD4051B、下降波形是完全不同的。
一个器件自然会下降电压。
在其他器件中、压摆率会在信号下降时发生变化。
我想确认该器件是否正常。
我想知道这是否损坏。
请参阅随附的文件
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Adam 和 Fan、
感谢你的答复。
很抱歉 我迟到了。
我的销售人员与客户交谈。
--
(1)客户希望改善器件端。
他们希望采用新的模式,但 下降时间 是不可接受的。
(2)他们不想添加外部电路。
因为有必要更改现有电路。
--
我认为、即使在客户的下降沿存在问题、也无法改进器件。
由于此器件没有缺陷、因此大量上市。
基于这些情况,我们现在没有什么可以做的。
因此、我们希望看到这种情况。
您的跟进工作明确说明 了这一点。
感谢您的大力帮助与合作。
此致、
新一