This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 对于串行线调试(SWD)应用、我需要推荐2:1多路信号分离器

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4053A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/663997/i-need-a-recommendation-for-2-1-demux-for-serial-wire-debug-swd-application

主题中讨论的其他器件:SN74LV4053A

您好!

我在去多路复用器方面没有太多的工作、因此我可以利用您的帮助。

将用于向 MCU 1或 MCU2发送 SWD 信号、并满足以下要求。  

  • 通过多路信号分离器的 SWD 迹线在闪烁时不会造成干扰
  • 有一个2:1连接
  • 最好有3组2:1连接

此致、
David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    TI 的无源 FET 开关是双向的、因此您可以在多路信号分离器应用中使用它们。  我们有几个2:1开关、它们具有足够的带宽、可用于大多数处于低 MHz 范围内的串行线调试信号 SWD (SPI、UART 等)

    请使用我们的 TI.com 开关选择工具来帮助搜索您的开关。  我使用了以下筛选器: 配置(2:1)、信道数(3组的信道数>3) 、 并按最低到最高的价格排序。  您对 SN74LV4053A 有何看法?