This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX508:切换 EN 引脚时可降低压降

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX508, MPC508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/662181/mux508-reduce-voltage-drop-when-toggling-en-pin

器件型号:MUX508
主题中讨论的其他器件: MPC508

大家好

如果我们问 MUX508、您会介意吗?
您能否参阅附件文件并向我们提供建议?
e2e.ti.com/.../1452.20180206_5F00_MUX508.pdf

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、您好!

    让我在 附件中重新记录您的问题。  

    <测量条件>

    ・电源:±15V (±5%)

    ・D 引脚:0V・A0、A1、A2、EN:高电平:5V、低电平:0V

    当多路复用器使能时、S1输出端的电压会下降6.4V。 RC 电路包括的实际电路。 因此、在实际电路中、S1输出通过 RC 滤波器连接到 S/H 电路。 实际电路的压降为30mV (使用 RC 电路)、但我们的客户希望将其降低到10mV 以内。 当我们的客户使用 MPC508时、没有压降。 因此、我们的客户希望使用 MUX508、不会跌落。

    根据客户的要求,

    他们希望使用 MUX508将单通道 DAC 电压分配给 S/H 电路

    他们不想在 RC 电路中使用大值电容,因为这将是信号的延迟。

    如果您有一些建议、您能给我们吗?(特别是、通过移除电荷、我们认为可以降低压降。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、您好!

    我不明白为什么电压降可以变为-6.4V。 -6.4V 似乎不是电荷注入效应。

    如果您认为电荷注入是根本原因、这里是我要做的实验。 目前、它们的 S/H 是 RC 拓扑、其中 R = 470欧姆、C = 10nF。 在保持 RC 时间恒定的同时减小 R 和增大 C 有助于实现、例如、R = 313欧姆且 C = 15nF。 它不会危及信号路径的带宽。

    或者、如果  您的光传感器对 PCB 变化开放、C-R-C π 拓扑会大有帮助。