This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3306A:针对热插拔功能、SN74CB3Q3306A 与 PI3C3306对比

Guru**** 2513345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3306A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/613754/sn74cb3q3306a-sn74cb3q3306a-vs-pi3c3306-for-hot-swap-feature

器件型号:SN74CB3Q3306A
主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q3306SN74CBT6845C

你(们)好。

 

查找适用于 SN74CB3Q3306A 的 PI3C3306和 其他系统的叉号、但我找不到任何具有热插拔/热插拔类型功能的叉号(无闩锁)。 您知道我错过了什么吗?

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mbrouwer、

    SN74CB3Q3306A 与 PI3C3306直接交叉。  SN74CB3Q3306具有一项称为"Ioff 支持局部断电模式运行的功能。 "

    此特性意味着当 Vcc = 0V 时、IC 上可能会出现一个信号、如下面的 Ioff 参数所示。  

    在我看来、您可以将此器件安装在关闭的子板 上、并将其插入活动主板、而不会出现任何问题。   热插拔是指这一点吗?  

    您能否定义热插拔的含义?

    谢谢、

    Adam

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    热插拔或热插拔与最终用途有关。 通常、在通电时、卡或板会插入背板连接器(我们称为带电插入)。 这意味着该器件面临许多不同的问题、其中可能包括输入引脚上的信号、而不会加电。 此外、如果 IC 电路不是为此而设计的、带电插入期间的电路板寄生元件可能会导致小瞬变、从而导致闩锁。 我们的许多 TCA 器件都将明确指出它们可以处理这一问题(但功能不同)。 我不确定您上面提到的信息是否意味着设备可以承受带电插入..... 您可以对其中一个设计人员执行 Ping 操作吗?

    非常感谢您的所有帮助!

    谢谢、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我已将请求发送给我们的设计团队。  同时、我发现这些应用手册可能很相关。  这些讨论 了您在带电插入 应用中所需的保护级别。     

    侧重于 GTLP 的带电插入应用中的逻辑

    用于带电插入应用的总线 FET 开关解决方案

    Ioff 保护功能似乎可以为您提供热插拔功能、但不能为带电插入提供全面保护。  您是否知道您需要哪种级别的保护?  

    谢谢、

    Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    热插拔功能的级别各不相同。  

    SN74CB3Q3306A 与 PI3C3306仅具有二级热插入功能、具有上述断电保护功能。  如果您需要3级保护、包括预充电 I/O、您可以使用此功能搜索器 件、如 TI.com 搜索工具上的 SN74CBT6845C。