主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q3306、 SN74CBT6845C
你(们)好。
查找适用于 SN74CB3Q3306A 的 PI3C3306和 其他系统的叉号、但我找不到任何具有热插拔/热插拔类型功能的叉号(无闩锁)。 您知道我错过了什么吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
查找适用于 SN74CB3Q3306A 的 PI3C3306和 其他系统的叉号、但我找不到任何具有热插拔/热插拔类型功能的叉号(无闩锁)。 您知道我错过了什么吗?
谢谢!
尊敬的 Adam:
热插拔或热插拔与最终用途有关。 通常、在通电时、卡或板会插入背板连接器(我们称为带电插入)。 这意味着该器件面临许多不同的问题、其中可能包括输入引脚上的信号、而不会加电。 此外、如果 IC 电路不是为此而设计的、带电插入期间的电路板寄生元件可能会导致小瞬变、从而导致闩锁。 我们的许多 TCA 器件都将明确指出它们可以处理这一问题(但功能不同)。 我不确定您上面提到的信息是否意味着设备可以承受带电插入..... 您可以对其中一个设计人员执行 Ping 操作吗?
非常感谢您的所有帮助!
谢谢、
标记
Mark、
我已将请求发送给我们的设计团队。 同时、我发现这些应用手册可能很相关。 这些讨论 了您在带电插入 应用中所需的保护级别。
Ioff 保护功能似乎可以为您提供热插拔功能、但不能为带电插入提供全面保护。 您是否知道您需要哪种级别的保护?
谢谢、
Adam
Mark、
热插拔功能的级别各不相同。
SN74CB3Q3306A 与 PI3C3306仅具有二级热插入功能、具有上述断电保护功能。 如果您需要3级保护、包括预充电 I/O、您可以使用此功能搜索器 件、如 TI.com 搜索工具上的 SN74CBT6845C。