请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:MUX506、 MUX36S16、 MUX36D08、 MUX507、 TINA-TI尊敬的先生:
我们有来自传感器的大约150个通道、其中4到20mA 的电流输出。 传感器电压为+24VDC。 传感器输出如压力、温度等 我们希望使用模拟多路复用器从150个通道中选择一个输入、输出应是所选的一个输出。 应使用地址行完成选择。 请建议任何可使用的 TI 器件都具有电流多路复用器。 请建议设计方法。
谢谢
Sanjay Prelkar