This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX506

Guru**** 2390640 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX506, MUX36S16, MUX36D08, MUX507, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/613316/mux506

主题中讨论的其他器件:MUX506MUX36S16MUX36D08MUX507TINA-TI

尊敬的先生:

        我们有来自传感器的大约150个通道、其中4到20mA 的电流输出。 传感器电压为+24VDC。 传感器输出如压力、温度等 我们希望使用模拟多路复用器从150个通道中选择一个输入、输出应是所选的一个输出。 应使用地址行完成选择。 请建议任何可使用的 TI 器件都具有电流多路复用器。 请建议设计方法。

谢谢

Sanjay Prelkar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sanjay、

    TI 专门提供面向此类应用的多路复用器。 如果您的150个传感器的输出是差分的、您可以考虑 MUX507或 MUX36D08。 如果它们是单端信号、您可以考虑 MUX506或 MUX36S16。 或者、如果您希望同时适应差分输入信号和单端信号、MUX36S16可能是最佳选择、因为默认情况下、您可以使用它获取单端输入、也可以使用任意两个通道获取差分信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fan、
    我的电流输入为差动4-20mA。 因此、我也可以使用 MUX36s16对电流输入进行多路复用。
    Sanjay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试在 TINA-TI V9中仿真器件 MUX36D08。 连接到 S1B 时、当输入为20mA 时、我们能够看到输出20mA。 当我连接到 S2B 并相应地连接到地址线时、我在 DB 上看不到20mA 的输出。 我看到电流以 pA 为单位。 请告诉我们为什么? 附件是为 review.e2e.ti.com/.../Noname.TSC 发送的 Noname 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    您的原理图对我了解问题非常有帮助。 这是因为该工具需要全局接地。

    下面是一个示例。