This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159-Q1:TSA5A3159-Q1在整个温度范围内的转角频率和带宽是多少

Guru**** 2384390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/612778/ts5a3159-q1-what-is-the-corner-frequency-and-bw-of-tsa5a3159-q1-across-temperature

器件型号:TS5A3159-Q1

E2E、

 

问题与 TSA5A3159的转角频率和带宽有关。 我知道带宽的典型值为100Mhz。  我想了解 整个温度范围内的最小带宽值。

 

我知道 TI 无法保证最低 BW、因为 它未在数据表中进行测量、但是 、是否可以在最低-最高温度范围共享 BW 数据、按设计共享数据或在  多个单元之间共享分布?

 

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    请了解、在设计对带宽敏感的系统时、必须遵循特殊的布线技术(即尽可能短的布线路径、最大限度地减少寄生等)。 这些是实现最佳性能的关键。

    话虽如此、我们目前没有任何内部电路板可用于此类测试、我们通常不会对典型带宽进行特性描述。

    但是、我能够从 Proto Advantage 收集 PCB 并将其与穿孔板组合在一起、以便在-40C、25C 和125C 的温度下运行这些测试。

    请参阅以下内容、了解我用于测试的电路板:

    顶视图:

     底视图:

    您将从底部注意到、我尽可能多地尝试确保信号通过的引脚尽可能靠近连接到矢量网络分析器(VNA)的 SMA。 您可以想象、仍然有大量寄生影响我的系统的性能。

    我附加了从 VNA 提取的 S 参数、该参数表明、尽管存在这些挑战、器件仍具有大约100MHz 的带宽(-3dB 点)。 您将需要查看 S12。

    -40C:

    e2e.ti.com/.../TS5A3159_5F00_Q1_5F00_SPARAMETERS_5F00_M40C.S2P

    25°C:

    e2e.ti.com/.../TS5A3159_5F00_Q1_5F00_SPARAMETERS_5F00_25C.S2P

    125C:

    e2e.ti.com/.../TS5A3159_5F00_Q1_5F00_SPARAMETERS_5F00_125C.S2P

    谢谢、

    Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 John 进行测量。  我无法打开 s2p 文件。  您是否会对测试结果进行总结、以显示带宽随温度变化而变化的情况?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    我要再次强调、我进行的测量并不是最理想的、但只是简单地告诉我们带宽是什么以及带宽是如何随温度变化的。  

    话虽如此、所有三种温度下的 BW 都保持在同一点附近(-40°C 时为98MHz、125°C 时为100MHz)。 请参阅下面随附的图。 您将注意到测量中存在一些波动、但如上所述、这是因为这些测试是在穿孔板上完成的(由于寄生原因、不适合这些类型的测量)、因此预计会出现这些轻微波动。

    此外、对于未来的读者、.S2P 文件可以使用任何文本编辑器打开、我通常使用崇高的文本、因为它内置了突出显示我喜欢使用的短键。

    谢谢、

    Loie