请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CD4052B 大家好
您是否介意我们问 CD4051B、 CD4052B 和 CD4053B?
当 Vcc=3.3V、5.0V 和 Ta=100C 时、输入泄漏电流是多少?
在所示的数据表 P7中、它显示了"关断通道泄漏电流通道关断(最大值)或所有通道关断(通用输出/输入)(最大值)"。
它是否显示输入泄漏电流?
此致
大田松本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.