This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4052B:CD4051B:CD4051B、CD4052B、CD4053B 多个问题

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/609954/cd4052b-cd4051b-cd4051b-cd4052b-cd4053b-several-questions

器件型号:CD4052B

大家好

您是否介意我们问 CD4051BCD4052B CD4053B
当 Vcc=3.3V、5.0V 和 Ta=100C 时、输入泄漏电流是多少?
在所示的数据表 P7中、它显示了"关断通道泄漏电流通道关断(最大值)或所有通道关断(通用输出/输入)(最大值)"。
它是否显示输入泄漏电流?

此致

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka、您好!

    我们最近更改了测试、以考虑导通通道泄漏电流、如果您所指的是该电流、则会显示"它是否显示输入泄漏电流?"。 我们正在更新导通泄漏值、以便将其包含在数据表中。 但是、我不确定该特定规格是否在高达100°C 的温度范围内进行了测试。 我将采取一项行动来检查这个问题、然后返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dakotah San

    感谢您的回复!
    好的、我们正在等待您的回复。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka San、

    我已经与团队进行了核对、并希望让您知道我发现的内容。 我们最近更改了针对这些器件的测试、以包含导通泄漏测试。 测试结果显示导通泄漏约为±300nA、但测试结果仅高达85°C 但是、我们还无法保证该数字、因为它不在数据表中。 数据表可能会很快更新、但我们没有设定发布更新的日期。

    希望这些信息对您有所帮助、如果有其他我可以帮助的信息、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dakotah San

    非常感谢您的合作!

    我们猜这个条件是 Ta=85C、Vcc=5.0V。
    那么、您是否已经在 Vcc=3.3V 时进行了测试?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka San、

    我认为测试条件是85°C、但我不知道在测试 VCC 时的确切电压。 我知道结果显示的结果为±300nA。 但是、由于数据表中尚未提供此数据、我无法保证3.3V 或5V 情况下的值。

    请告诉我是否能以任何其他方式提供帮助。