This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L4892:Vi/o 参数的含义是什么?#39?

Guru**** 2521060 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L500, TS3L301, TS3L4892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/609215/ts3l4892-what-s-the-mean-of-the-parameter-vi-o

器件型号:TS3L4892
主题中讨论的其他器件:TS3L500TS3L301

您好:

   TI 的技术支持工程师。

  我 想从以下三个 GE 开关中选择 TS3L4892:TS3L4892、TS3L301和 TS3L500。 但 TS3L4892的参数 VI/o 与其他参数不同。  Vi/o 输入/输出电压、4892为0至 VCC、500和301为0至5.5V、 因此我想知道该参数的含义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user5041186、

    我将帮助您澄清此问题。 建议运行条件中给出了 VI/o 规格、作为建议用于开关安全运行的输入/输出电压。

    对于 TS3L4892:此技术规格被列为"0→Vcc"、其中 Vcc 被列为最大值3.6V。 这意味着该器件的建议最大 VI/o 为3.6V
    TS3L301和 TS3L500均为"0→5.5V"、Vcc 为3.6V。 这意味着这两个器件可在3.6V Vcc 的电压下工作、但输入/输出电压高达5.5V、并保持在建议的工作条件内。

    如果您的输入/输出电压超过3.6V、我建议您不要使用 TS3L4892、因为您的工作电压将超出正常规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dakotah、

    首先、非常感谢您的回答、我理解您的解释、还有一个问题:Vi/o 的绝对最大电压约为7V、  当 I/O 引脚连接到背板信号时、我想知道、如果是热插拔、是对芯片 TS3L4892的影响、还是损坏。您是否有适合这种情况的推荐解决方案?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    欢迎您提供回复。 关于热插拔问题、该器件不支持热插拔保护。 热插拔导致的常见问题是高于绝对值的大瞬态电压。 最大 为了克服这一问题、您可以评估如何使用 TVS 二极管来抑制输入端的任何大瞬态电压。