请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3L4892 主题中讨论的其他器件:TS3L500、 TS3L301、
您好:
TI 的技术支持工程师。
我 想从以下三个 GE 开关中选择 TS3L4892:TS3L4892、TS3L301和 TS3L500。 但 TS3L4892的参数 VI/o 与其他参数不同。 Vi/o 输入/输出电压、4892为0至 VCC、500和301为0至5.5V、 因此我想知道该参数的含义。