This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3126:是否支持 SMI (MDC/MDIO)

Guru**** 2380130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/646896/sn74cbtlv3126-does-it-support-smi-mdc-mdio

器件型号:SN74CBTLV3126

大家好、  

   SN74CBTLV3126PWR 是否支持 SMI 接口?  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、

    要确定开关是否支持特定的信号标准、您应该查看标准的数据速率和电压电平。  

    您是否知道  您要支持哪些数据速率和电压串行管理接口(SMI)?  我已经看到它可以高达2.5MHz  

    SN74CBTLVXXXX 系列器 件将支持200MHz 带宽或高达300Mbps 的数据速率。  

    由于几乎所有无源 FET 开关的传播延迟都小于1ns、因此上述传播延迟规格不应成为问题。  

    请告诉我这是否有帮助。

    谢谢、

    Adam

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

      我收到客户关于电压电平的反馈、如下所示:


    VIH = 2.1945V - 3.535V
    VIL =-0.4V - 0.9405V

      您能确认这些规格吗? 在我们的规格范围内。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、

    根据上述应用手册、您可以看到 SN74CBTLVXXXX 系列开关是双侧开关、具有与 p-FET 并联的 n-FET。  这意味着该器件可以支持从0到 Vcc 的信号。  下图显示、在输入(VI)上施加电压会导致输出(Vo)上产生相同的电压。

    如果您的要求高于状态、则需要传递高达3.5V 的信号、您需要将 SN74CBTLVXXXX 器件的 Vcc 设置为大于3.5V  

    不建议在信号范围的低侧传递-0.4V 的信号。  它在数据表中的绝对最大额定值范围内、但由于 ESD 保护二极管的原因、可能会导致一些额外的泄漏电流流经开关。  由于您将此开关用于数字信号、因此额外的泄漏电流不应影响您的信号、而应确保信号链中的其他器件不会因负电压而受损。

    谢谢、

    Adam