大家好、
SN74CBTLV3126PWR 是否支持 SMI 接口?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
SN74CBTLV3126PWR 是否支持 SMI 接口?
Alan、
根据上述应用手册、您可以看到 SN74CBTLVXXXX 系列开关是双侧开关、具有与 p-FET 并联的 n-FET。 这意味着该器件可以支持从0到 Vcc 的信号。 下图显示、在输入(VI)上施加电压会导致输出(Vo)上产生相同的电压。
如果您的要求高于状态、则需要传递高达3.5V 的信号、您需要将 SN74CBTLVXXXX 器件的 Vcc 设置为大于3.5V
不建议在信号范围的低侧传递-0.4V 的信号。 它在数据表中的绝对最大额定值范围内、但由于 ESD 保护二极管的原因、可能会导致一些额外的泄漏电流流经开关。 由于您将此开关用于数字信号、因此额外的泄漏电流不应影响您的信号、而应确保信号链中的其他器件不会因负电压而受损。
谢谢、
Adam