This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A21366:串扰放大器;隔离性能

Guru**** 2508625 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A21366, TS5A23166, TS5A23157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/651767/ts5a21366-crosstalk-isolation-performance

器件型号:TS5A21366
主题中讨论的其他器件: TS5A23166TS5A23157

我的客户使用 MAX4619作为信号隔离器和2:1 MUX。  他们之所以喜欢这种方法、是因为它具有-93dB 的关断隔离和-96dB 的串扰。  他们尝试隔离并传递的信号为20-30MHz。  5V 电源足够好、低失真可能会有所帮助。   

TI 的最低串扰和最佳关断隔离2:1多路复用器是什么? TS5A21366是我的最佳选择吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashank,

    串扰和隔离性能规格因频率而异。  您无法在输出时声明-93dB 关断隔离和-96dB 串扰值、并说明测量此性能的频率。  对于信号开关、随着信号频率的增加、关断隔离和串扰性能会下降。  您可以在   数据表的图形中看到这一点。

    TS5A23166

      

    由于您希望隔离20-30MHz 信号、这正是我们要比较器件的重点

    TS5A21366 性能优于 MAX4619、是低串扰开关和 THD+N 的理想选择。  您还可以查看 TS5A23157、该器件的关断隔离性能比 TS5A21366 @ 30MHz -55dB 与 MAX4619 -42dB 要好一些。

    TS5A23157

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试  TS5A23157的最佳方法是什么?  我在产品页面上看不到 EVM。  

    谢谢、  

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jake、

    为了进行一些快速测试 、我们 建议 从  DigiKey 订购一个简单的分线板。  

    您需要对 TS5A23157进行哪种类型的测试? 绩效期望是什么?

    谢谢、

    Adam