主题中讨论的其他器件:TMS320F280049C
我设计了一个利用此器件的电路板、并将其作为一个开关来选择不同端点之间的信号路由。 一个通道将用于替代的 UART 引脚选项。
在设计原理图/布局时、我没有看到任何真正表明需要任何支持电路或无源器件的迹象、因此它直接连接到输入/输出等。 我看到实现完整下降沿转换的频率约为250Hz! 信号的上升时间为2ns、因此没关系。 但是、下降时间为90%至10%)~500us。 这是不可接受的、所以我首先假设我做了一些错误。
DS 中的图6是否是每个输入/输出的推荐电路?
谢谢、
标记