This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5017:TS3A5017 N 类型或 P 类型问题

Guru**** 2380080 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5017
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/651076/ts3a5017-ts3a5017-n-type-or-p-type-question

器件型号:TS3A5017

我们有关于 TS3A5017 SP4T 模拟开关的问题。

(1)  下图的 MOSFET 是 N 型还是 P 型?

(2)  参见下表,“D”表示“MOSFET 的排卸端子”或“不”

(3)  参见下图“S1、S2、S3、S4”表示“MOSFET 的源极端子”或“不是”

(4)  我们的设计是 GND 将连接到“D (公共路径)”,而电源将连接到“S1、S2、S3、S4”。 还可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AJ、

    (1)  下图的 MOSFET 是 N 型还是 P 型?

    您在上面附加的图表是抽象的图、不是  IC 设计的完整表示。  开关架构是一个 N 型和 P 型并联的传输门。  


     

    您可以从导通状态电阻与输入电压之间了解任何开关、N 型或 P 型的架构。  输入电压会改变 FET 的 Vgs、当 Vgs 随输入电压的变化而变化时、您可以看到 FET 的电阻。


     

     

     

    (2)  参见下表,“D”表示“MOSFET 的排卸端子”或“不”

    是的、 您可以将 D 解释为漏极引脚。  开关是双向的、任一端子都可以是输入或输出。  

     

     

    (3)  参见下图“S1、S2、S3、S4”表示“MOSFET 的源极端子”或“不是”

    是的、 您可以将 S 解释为是源终端。  开关是双向的、任一端子都可以是输入或输出。   

     

     

    (4)  我们的设计是 GND 将连接到“D (公共路径)”,而电源将连接到“S1、S2、S3、S4”。 还可以吗?

    开关是双向的、您可以在任一方向连接端子。  为什么您要通过开关将电源对地短路?  您会担心您可以通过开关的电流大小。  该限值在绝对最大额定值表中进行了说明。

     


     

    谢谢、

    Adam

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam。
    我明白了。 非常感谢您的帮助~