This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:典型导通时间

Guru**** 2392925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/651463/tmux136-typical-turn-on-time

器件型号:TMUX136

电源斜升时间被规定为最大1000uS/V 在 VCC = 3.6V 时通电后、开关将在3.6ms 内准备就绪、这是否正确理解? 预期的典型导通时间是多少?

2.充电泵为开关提供了什么电压、它以什么频率工作。 可以通过任何方式进行调节?

3.在不提供交换机时,在交换机输入端(COM、A 和 B)上施加电压是否安全? 在断电期间、它可能会受到1.8-3.6V 电压的影响。

4.您是否有任何有关开关的电容平坦度和电容匹配的数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashank,

    电源斜升时间被规定为最大1000uS/V 在 VCC = 3.6V 时通电后、开关将在3.6ms 内准备就绪、这是否正确理解? 预期的典型导通时间是多少?

    在 Vcc 最小电压达到2.3V 后、该开关将在几百微秒内准备好使用。  如果您想知道最短的时间,开关将处于打开状态,即 [电源斜升时间(min)*Vcc (min)]+~300us =[100us/V*2.3V]+~300us =~500us  

     

    2.充电泵为开关提供了什么电压、它以什么频率工作。 可以通过任何方式进行调节?

    这是设计的专有信息。  您需要了解此信息的原因是什么?  

    无法调整这些值。  您为什么需要对其进行调整?  

    3.在不提供交换机时,在交换机输入端(COM、A 和 B)上施加电压是否安全? 在断电期间、它可能会受到1.8-3.6V 电压的影响。

    是的、Vcc = 0V 时、您可以在 COM、A 和 B 上施加高达3.6V 的 A 电压。  断电隔离规格显示、当 Vcc=0V 时、信号路径为高阻态


    4.您是否有任何有关开关的电容平坦度和电容匹配的数据?

    我不熟悉电容平坦度规范。  您要测量电容平坦度的矢量是什么?  信号电压?  信号频率? 温度?  系统为何对电容敏感?

     

    谢谢、

    Adam