This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:关于连接器和 TS3A227的兼容性

Guru**** 2383320 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/649960/ts3a227e-about-compatibility-of-connectors-and-ts3a227

器件型号:TS3A227E

您好!

这是下一个员额的延续。
https://e2e.ti.com/support/switches_multiplexers/f/388/p/625242/2324732#2324732

客户正在考虑使用以下连接器。


能否检查所附文件?

e2e.ti.com/.../8054.TS3A227E.pdf

我可以 将 TS3A227E 检测功能与此连接器一起使用吗?
请告诉我建议的连接。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    如文章中所述、您参考 TS3A227E 在 DET_TRIGGER 引脚上有内部上拉电阻。  要启动检测序列、需要在该引脚上进行高电平到低电平转换。  由于该引脚在内部上拉、因此可以将 DET_TRIGGER 引脚拉至接地的音频插孔是在将头部设置插入插孔时实现自动检测的简单方法。

    下面是 一个音频插孔 SJ-435107RS 的示例 、该插孔具有常开开关、  当耳机插入将 DET_TRIGGER 节点下拉至接地的插孔时、该开关会将引脚5和6短接。  此 常开 开关与音频信号隔离、因此在下拉至接地时不会产生干扰。

     您在开机自检中显示的音频插孔 的针脚5和3上有一个常开开关。  当耳机插入插孔时、您将需要包括一个如所附文件中所示的反相电路、以下拉 DET_TRIGGER 节点。

      

     您可以将音频插孔与常闭开关配合使用、但您已经选择了、但在插入耳机时、您必须使用反相电路下拉 DET_TRIGGER 引脚。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam - San、

    感谢您的友好支持。
    我通知客户反相电路。

    我还有一件事要问。
    考虑中的连接器是将引脚5和引脚3短路的规格
    如果采用反相电路、TS3A227 E 是否正常工作?
    如果可能、您能告诉我您推荐的连接示例吗?



    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam - San、

    我可以获取信息吗?
    如果您能在美国时间12月20日之前给我们提供答案、那将会很有帮助。
    (客户的电路修复为12/21、JPN 时间)。

    如果您需要更多信息,或者 如果我 要澄清我的意见,请告诉我。

    很抱歉让你着急。

    此致、

    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    为什么要使用上面的音频插孔?    

    通常闭合的音频插孔不需要反相电路来下拉 TS3A227E 的 DET_TRIGGER 引脚。  但是 、您在上面描述的音频插孔包含一个与音频信号不隔离的开关。  您将无法将音频插孔连接器的引脚3或5上的开关连接到 DET_TRIGGER 引脚、因为内部上拉电阻会干扰音频信号。

    我去编辑了上面的图像、以帮助线程更清楚地了解音频信号与开关的隔离。  

    请告诉我您还有哪些其他问题。

    Adam