This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3251:输出电压范围? 电压始终削波为4V

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/649008/sn74cbt3251-vout-range-voltage-is-always-clipped-at-4v

器件型号:SN74CBT3251

当  Vcc = 5V, 端口 B 电压的输入范围为(0、5V)时、端口 A‘s 电压的输出范围是多少?   当我将(s0、s1、s2)设置为(1、1、1)时、端口 A  将等于  端口 B8。   当我将端口 B8的电压从0V 更改为3.9V,  端口 A’电压将跟随它,并且等于它。 但当我将其从4V 更改为5V 时,端口 A 的电压将跟随它,其电压始终约为4V。    

    因此,如果我想获得(0,5V)的输出范围,我该怎么办?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhilai、

    SN74CBTXXXX 系列开关是单路 NMOS FET 开关。  为了使 FET 具有从漏极到源极(A 到 B)的低阻抗路径、Vgs 电压必须大于 FET 阈值电压。  使用这种类型的开关、您只能传递比 Vcc 电压小于1V 的信号。  

    如果您想要传递高达 Vcc 值的电压、则需要另一个开关系列、该系列具有两个并联的 FET NMOS 和 PMOS 或带电荷泵的开关。

    您认为 CD4051的试用怎么样?  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

       "使用这种类型的开关、您只能传递比 Vcc 电压小于1V 的信号。  ”,   所以 如果我想将 Vin 从0V 传递 到5V,我只需将 Vcc 设置为6V。   

    我会尝试它。

    再次感谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhilai、

    请注意、将 Vcc 放置在6V 违反了针对这个器件的建议运行条件。

    我建议使用双向 FET 开关而不是 NMOS 开关来实现轨到轨运行。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢! 我明白了。