This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:功能测试项目

Guru**** 2811395 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4051B, TMUX1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/740894/cd4051b-item-of-function-test

器件型号:CD4051B
主题中讨论的其他器件: TMUX1208

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 CD4051B、对器件功能测试有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我们希望进行某种应力测试(热、冲击等)并确认器件的性能下降。

我们在检查前后对器件进行简单测试、并确认差异。

我选择了特定项目。
这些项目是否足够?

・μ A 静态器件电流、IDD 最大值

・Ω 漏源导通电阻 Ron 最大值0≤VIS≤VDD

・μ A 输入低电压,VIL,最大值

・Ω 输入高电压,VIH,最小值

・μ s 传播延迟时间(信号输入到输出)

请提供您推荐的测试电路。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinichi-San、
    系统中的电源电压是多少? 我们之前讨论过的 TMUX1208具有相同的配置(8:1)、如果使用5V 或更低的电源、则可以工作。 不同测试的测试设置可在数据表中找到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi-San、

    TI.com 质量和可靠性选项卡 提供 了我们的许多产品的资质认证摘要、其中包括多种应力测试。   

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    感谢您的回复并提供有用的信息。

    在这种情况下、客户希望在客户处执行类似的测试。

    您能否告知我们测试了哪种参数。

    我认为测试参数是第6.5段电气特性和6.6交流性能特性中的全部或部分内容。

    但我不知道细节。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:

    感谢您的回复并提供新产品信息。

    实际上、现在不是设计的时候、但未来的 TMUX 1208将会向客户推出。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一