This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3167:您能告诉我 VCC+0.5V (最大值)描述的背景吗?

Guru**** 2812325 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A3167

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/739093/ts5a3167-could-you-tell-me-background-of-the-description-vcc-0-5v-max

器件型号:TS5A3167

大家好、

数据表显示 TS5A3167具有如下所示的"关断模式下的隔离、VCC = 0"。
------------------------

------------------------

另一方面、对于 VNC 和 VCOM、绝对最大值显示 VCC+0.5V (最大值)。
您能告诉我 VCC+0.5V (最大值)描述的背景吗?
------------------------

------------------------
此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅丽塔

    Vcc + 0.5绝对最大额定值是由 ESD 保护二极管导致的、当信号路径上的电压大于 Vcc 时、这些二极管会导通。  

    断电模式下的隔离以 Vcc = 0V 时的情况为基准、即信号路径将保持高阻抗。  如果 Vcc 不等于0V、则您参考的绝对最大规格适用。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam - San、

    感谢您的支持。
    我知道以下蓝色 持续时间在绝对最大额定值方面没有问题。
    是否有可能在红色持续时间内损坏器件?


    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雅丽塔

    我在实验室中测试了该器件、并对绝对最大值表进行了以下说明。

    1) 1)断电保护规格将仅在 Vcc = 0V 时隔离总线
    2) 2)根据注释4和5、NC/COM 引脚上的绝对最大额定值可高达5.5V。
    3) 3)如果 NC 或 COM 引脚上有5.5V 电压、当 Vcc 从0V 斜升至有效 Vcc 电压时、将有从信号路径到 Vcc 的泄漏。 根据注释4、此泄漏电流必须在电流钳位额定值范围内。

    谢谢、
    Adam