Other Parts Discussed in Thread: TS5A3167
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5A3167 大家好、
数据表显示 TS5A3167具有如下所示的"关断模式下的隔离、VCC = 0"。
------------------------ 
------------------------
另一方面、对于 VNC 和 VCOM、绝对最大值显示 VCC+0.5V (最大值)。
您能告诉我 VCC+0.5V (最大值)描述的背景吗?
------------------------ 
------------------------
此致、
雅丽塔