This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用具有 MOSFET 的 SSR 切换开关

Guru**** 2810725 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/737671/toggle-switch-using-ssr-with-mosfet

尊敬的专家:

我尝试使用 SSR 替代拨动继电器来切换 RailSwitch 中间触点处的铁路 DCC 信号的极性。 该数字信号为交流18V、最大电流为3A
受 TIDUC87A 文档的启发、我创建了以下电路。 灰色切换开关仅用于显示我想要实现的目标。
如果只执行了一个 SSR (左侧或右侧),但如果连接了两个 SSR,则无法正常工作。

我的 Questrion:
是否有适用于交流 SSR 切换开关的集成(和 eep)即用型电路?
此电路有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的专家:

    我现在看到这里的问题。 考虑到相反的 MOSFET 会造成短路、请将 Q1至 Q4的反向二极管考虑在内。 示例:Q3反向二极管上的开关 Q1和 Q2将通过 Q1使信号线短路。

    因此、现在我希望找到一个完全集成的解决方案。 否则、我必须返回机械继电器、这在尺寸、价格和可靠性方面都是不利的。

    此致
    Karsten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karsten、您的通信速度是多少?您需要 MOSFET 以多快的速度开启和关闭?

    此致

    米罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Miro:
    由于开关未与数字信号同步、因此速度并不重要。 该 für 58µs 为1 μ A 高电平和58µs μ A 低电平、116µ 逻辑0 μ A 高电平和116µs μ A 低电平。 µs 率仅为2.5V/μ s。
    数字信息会重复出现,因此在切换时丢失数据报不会出现问题。

    此致
    Karsten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karsten、

    这很好、要求也不难。 在您的原理图中、我看到您在 DCC+和 DCC-之间短路。 是这样吗?

    您期望的最大电流是多少?您期望 DCC+和 DCC-之间的电压是多少?

    米罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miro:

    非常感谢您的关注!
    我尝试使用一些不同的版本通过公共接地来控制 MOSFET SSR 的两侧。 但这与反向二极管无关。 因此、我必须再花费5个器件和2条独立的接地线。 ´s 现在工作正常。 但它似乎与机械继电器的成本和 PCB 空间几乎相同。 我的目的是寻找集成度更高的解决方案。

    我现在选择 IRLL024N 的最大电流小于3A、因为其反向二极管可以驱动3.1A 的连续电流。 将我的解决方案与分立式部件配合使用的 SPDT 开关不会在 DCC+和 DCC-之间造成短路。 它用于需要"极化"以确保移动列车在其车轮之间始终看到不同电压的移动列车轨道开关。

    我在此附上我的解决办法:也许有人是这样一个解决办法的中间人。

    再次感谢您的关注和问题!
    此致
    Karsten