Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4051A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LV4051A 我们正在寻找具有较低 RDS (on)的8:1 MUX 器件、以消除 sSolar 应用中可能存在的压降问题。 最大 导通状态 SW 电阻 mSN74LV051A 在85度和3.3V 输入电压下高达190 Ω。 是否有更好的器件能够与 SN74LV4051A 竞争? 非常感谢。
应用:PVI
客户:WW 等级
多路复用器件:8:1
VCC:3.3V