This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4051A:具有较低 RDS (on)的多路复用器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4051A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/740194/sn74lv4051a-mux-with-lower-rds-on

器件型号:SN74LV4051A

我们正在寻找具有较低 RDS (on)的8:1 MUX 器件、以消除 sSolar 应用中可能存在的压降问题。 最大 导通状态 SW 电阻 mSN74LV051A 在85度和3.3V 输入电压下高达190 Ω。 是否有更好的器件能够与 SN74LV4051A 竞争? 非常感谢。

应用:PVI

客户:WW 等级

多路复用器件:8:1

VCC:3.3V

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我们在 TMUX1208中推出了一款新器件 、这是一款具有低 Ron 的8:1多路复用器。 如果这是这些器件的关键规格、那么这应该是一个很好的选择、因为+125°C 时3.3V 的最大 Ron 为17Ω Ω。

    还可以通过根据 Ron 对多路复用器/开关选择指南进行排序来找到该器件。