This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5223:液位分流器联合解决方案

Guru**** 2812975 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A5223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/738319/ts3a5223-level-sifter-combine-solution

器件型号:TS3A5223

大家好、

我的客户需要 SPDT 2:1解决方案、但1个输入为1.8V、另一个为3.3V。

我们是否有单芯片解决方案可以实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonnie、

    这些信号开关是双向 无源 FET 开关、将任何电压从开关的一侧传递到另一侧、但没有问题。  如果您将 Vcc 设置为需要传递的最高电压、则可以在一个输入上放置3.3V 电压、在另一个输入上放置1.8V 电压。  TS3A5223将无问题地处理这一问题。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对 COM1、COM2电压电平和频率支持有疑问。
    COM1、com2是3.3V 电平、对吧? 它是否取决于 VCC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonnie、

    COM 引脚上的电压电平取决于 驱动到 NC 或 NO 引脚的电压以及选择的信号路径。  TS3A5223不会单独拉取或灌入任何电流。  理想情况下、您可以将 TS3A5223视为一根导线。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们需要该组件来支持 NC 引脚3.3V/1.8V 输入和 COM 引脚输出3.3V、因此电平位移功能适用于 NC 引脚而不是 SEL 引脚。

    您能帮您提供其他芯片来满足要求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bonnie、

    您能否给出您所需内容的方框图? 您传递的信号类型是什么?

    使用 TS3A5223、如果您在 NC 引脚上放置3.3V 电压、COM 引脚上将有3.3V 电压。 如果您在 NC 引脚上放置1.8V 电压、COM 引脚上将有1.8V 电压。

    如果您需要 NC 引脚上有3.3V 电压、COM 引脚上有1.8V 电压、则需要使用电平转换器、而不是信号开关。 您可以在逻辑论坛中发布电平转换器请求。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    那么、回到我的问题、 我们没有带电平转换器功能的信号开关连接器、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bonnie、

    我不知道会提供2:1功能和3.3V 至1.8V 电平位移的信号 IC 解决方案。

    谢谢、
    Adam