Other Parts Discussed in Thread: TS5A23157, TS5A23159
主题中讨论的其他器件: TS5A23159
你(们)好
您可以帮助检查此问题吗?
对于 TI 器件 TS5A23157:
如果引脚9 (NC1)具有5V 信号、但引脚8 (V+)未接通电源 或引脚9具有比接通 PIN8 (V+)的信号。
在这种情况下有任何影响? 示例:EOS。。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Kerr、
您描述的 V+= 0V 时信号路径上5V 以上的工作电压将超过器件的建议工作条件。
为了确保信号开关在 V+= 0V 时保持高阻态、您需要选择具有 断电保护功能的开关 、或查看 数据表中的泄漏规格、该规格规定存在信号且 V+= 0V 时具有低泄漏电流。
此 e2e 帖子包含更多信息
我在 TI.com 开关搜索工具中搜索 了具有断电保护功能的2通道2:1开关。 您认为改用 TS5A23159有什么看法?
谢谢、
Adam
Kerr、
当引脚9为5V 且 V+未开启时、很难说引脚8上是否会有电压。 通过 I/O 引脚上的 ESD 保护有可能有一条泄漏路径连接到 V+ 、但这不足以为 IC 反向供电并 打开信号路径。 关断保护仅在 V+= 0V 时有效、因此 在 V+上放置一个弱下拉 电阻可以防止 V+节点 在电源关闭时悬空、任何 微小的泄漏 电流都不会导致 V+上的电压。
谢谢、
Adam