This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23157:TS5A23157信号和 Vcc 电源时序

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A23157, TS5A23159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/737800/ts5a23157-ts5a23157-signal-and-vcc-power-timing

器件型号:TS5A23157
主题中讨论的其他器件: TS5A23159

你(们)好  

       您可以帮助检查此问题吗?  

       对于 TI 器件 TS5A23157:

           如果引脚9 (NC1)具有5V 信号、但引脚8 (V+)未接通电源 或引脚9具有比接通 PIN8 (V+)的信号。

           在这种情况下有任何影响? 示例:EOS。。                   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kerr、

    您描述的 V+= 0V 时信号路径上5V 以上的工作电压将超过器件的建议工作条件。  

    为了确保信号开关在 V+= 0V 时保持高阻态、您需要选择具有 断电保护功能的开关 、或查看 数据表中的泄漏规格、该规格规定存在信号且 V+= 0V 时具有低泄漏电流。

    此 e2e 帖子包含更多信息

    我在 TI.com 开关搜索工具中搜索 了具有断电保护功能的2通道2:1开关。  您认为改用 TS5A23159有什么看法?

     谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的大力支持
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Adam
    我们有测试 TS5A23159。 功能正常。 顺便说一下、我们找到了一个问题。
    当 Pin9 =5V 且 V+未打开电源(5V)时,我们可以发现引脚8具有1.65V。
    对 TS5A23159有任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kerr、

    当引脚9为5V 且 V+未开启时、很难说引脚8上是否会有电压。  通过 I/O 引脚上的 ESD 保护有可能有一条泄漏路径连接到 V+ 、但这不足以为 IC 反向供电并 打开信号路径。    关断保护仅在 V+= 0V 时有效、因此 在 V+上放置一个弱下拉 电阻可以防止 V+节点 在电源关闭时悬空、任何  微小的泄漏 电流都不会导致 V+上的电压。

    谢谢、

    Adam