This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DS10224:用于开关 USB2.0 (高速)信号的2:2交叉点开关

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DS10224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/733308/ts3ds10224-2-2-crosspoint-switch-for-switching-usb2-0-high-speed-signal

器件型号:TS3DS10224

大家好、

我认为 TS3DS10224适用于"USB2.0 (高速)信号的2:2交叉点开关"。
我的理解是否正确?
我想确认一下、以防万一。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅丽塔

    您怀疑的原因是什么?

    数据表中有一个480Mps USB2.0眼图、用于比较没有开关的信号和通过开关的信号。  在开关中没有任何大失真。

    谢谢、

    Adam