This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B-Q1:如果输入电压在短时间内远远超过电源电压、该怎么办?

Guru**** 2379970 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4051B-Q1, TPS54160, TIC12400-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/642742/cd4051b-q1-what-if-input-voltage-far-exceeds-the-supply-voltage-in-a-short-period-of-time

器件型号:CD4051B-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS54160TIC12400-Q1

大家好、

我的客户正在评估 BCM 项目的 CD4051-Q1。 考虑到 Vin 可能在 t<400ms 的时间内超过30V:

1.多路复用器是否会损坏?

2.如果没有、是否需要重新启动器件以恢复正常运行?

此外、如果 Vdd 在短时间(t<400ms)内超过30V、多路复用器是否会损坏?

感谢您的大力支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alix、

    CD4051B-Q1的建议最大 Vcc 为18V。 换言之、它无法处理任何高于18V 的瞬态事件。

    在18V 的情况下、我认为您是指卡车电池。 正如您建议的启动情况、瞬态事件可能会导致40V 过冲。

    没有一款 TI 多路复用器针对启动电源进行过优化。


    我想提出另外两个解决办法。

    添加直流/直流、例如 TPS54160、以处理电池启动问题。

    2.使用 TIC12400-Q1。 因此它可以接受24个通道输入,其电源引脚可以直接处理汽车和卡车的电池。 它还具有片上 ADC、比较器和数字内核。